This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:如何使用 UCC21710的 OC 引脚实现 DESAT 保护?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024666/ucc21710-how-to-use-oc-pin-of-ucc21710-for-desat-protection

器件型号:UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC21750

我目前正在为 SIC 设计栅极驱动器。 如果 UCC21750不可用、我想制作一个可以使用 UCC21710的电路板、反之亦然。 如 下图所示 、UCC21750的 DESAT 电路正常、现在如果 UCC 21750在市场上不可用、如果我必须使用 UCC21710、那么我想知道如何使用 UCC21710的 OC 引脚来实现 DESAT 保护?

                   图1.

下图显示了在 UCC21710中使用 OC 引脚进行去饱和保护的电路

                   图2.

现在解释 (在 UCC21710数据表的第41页中)中说电阻 R1和 R2应高于内部 MOSFET 的下拉电阻、现在问题是折衷

1) 1)内部 MOSFET 电阻是多少?  

2) 2)如何选择 R1、R2和 R3以及 R_desat?

3)与 图1中使用的电路一起使用。 如何设计 R1、R2和 R3以及 R_desat 以使 VDS_during short circuit 为4V 或更低?我使用的是 SIC MOSFET  NVH4L040N120SC1 (2个并联)(用于三相逆变器)

4) 4) Vocth 与 Vdesat (9V)有何不同?

5) 5)如何使用 OC 引脚实现500ns 或更短的消隐时间?

谢谢你

Vijaymahantesh V Surkod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surkod、

     

    1) 1)内部 FET 的电阻为~25欧姆。

    2) 2) Rdesat 确定流经 HV 块二极管的电流、并应选择此电流来定义 HV 块二极管上的正向电压。 R1、R2、R3和 Cblank 用于设置触发电压和消隐时间。

    3、5) UCC217xx 型号具有 Excel 计算器、可帮助确定所需消隐时间(500ns)和检测电压(4V)所需的外部组件值。 它可在 UCC21710产品文件夹中找到、并随附于此注释。

    4) 4) VOCTH 是 UCC21710的 OC 引脚上用于触发短路保护的.7V 阈值电压。 它远低于 UCC21750上的 VDESAT、因为它主要用于分流测量配置。

    此致、
    Nicholas DiLauro

    e2e.ti.com/.../sluc695.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用过该工具、但它不包括 R_DESAT (使用 OC 引脚实现 DESAT 保护)。 如果存在 R_desat、则 VOC (det)将是怎样的。 请注意下图、您认为计算结果是否正常、如果我使用1k 的 R_desat 和1.8v 的齐纳二极管、我将能够实现4V 的 VOC (det)和 400ns 的消隐时间?

    谢谢你

    Vijaymahantesh V Surkod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R_desat 仅用于设置 VFW (HV 块二极管的正向电压)。 有关使用齐纳二极管调整 DESAT 阈值的信息,请参阅随附的文档 “调整 DESAT 阈值 ”。 您的计算似乎合适。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R_desat 将限制流经二极管的电流、还将更改阈值检测电压。

    公式10的公式为 ucc21710。

    Vdetection = Vth *(R2+ R3)/R3 - n * Vf - I * R_desat。

    其中 Vth = 0.7

    N =串联二极管的数量。

    Vf =通过二极管的正向电压。

    I 是流经二极管的电流。

    如何计算流经二极管的电流 I 以了解将要设置的实际阈值电压?

    谢谢、

    电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、

    由于 OC 电路包含一个电阻分压器和一个上拉电阻器、此电阻器将操作来自 VDD 或 OUTH R_DESAT 的电流源、因此此电路中不需要该电流源。 通过选择要检测短路的 VDS 阈值、然后正确调整 R1大小以获得所需的 VFW、可以计算流经二极管的电流。

    1. 选择您要在其上触发短路检测的 VDS
    2. 查看您二极管的 VFW、了解需要多少电流(让我们将此电流称为 I_3)
    3. 通过 VDS 和 VFW、找到节点 V1所需的电压(标记如下)
      • V1 = VFW + VDS
    4. 通过节点 V1生成流入系统的电流(让我们将此电流称为 I_1)
      • I_1 =(VDD - V1)/R1
    5. 获得所需的电流后、通过二极管 I_3、电流进入电路 I_1、即可求解 I_2
      • I_1 - I_3 = I_2
    6. 获得 I_2后、您可以正确调整电阻器 R2和 R3的大小
      • R2+R3 = V1 / I_2
    7. 确定所有电阻器的大小后、您可以使用计算器工具计算必要的 CBLK、以获得所需的消隐时间 tBLK。

    如果有任何问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    现在我已经了解了操作。

    谢谢你。

    此致、

    电容器