This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:SENSE+ OPEN /或 GND -是否损坏了什么?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031834/lmz31710-sense-open-or-gnd---does-it-damage-something

器件型号:LMZ31710

VOUT 和 SENSE 连接到连接器/开关。 一段时间以来、SENSE 未连接到 Vout。 它是开路或下拉至 GND。 Vout 会消失、但这无关紧要。 但这会对部件造成任何损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    这不是一种建议的工作方式。

    请在 SENSE 引脚和模块侧的 VOUT 引脚之间添加一个电阻器(100欧姆)。

    这样、即使连接器/开关瞬间断开、VOUT 也不会远运行并停留在镇流器中。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    不幸的是、这并不容易。 检测线连接到电路板上的另一个电路、只要连接器未插入、该电路就会将其拉至 GND。
    因此、我需要添加某种开关电路来将其连接到 Vout -仅在连接断开时的几毫秒内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    即使您不实施此开关、也很可能超过 OCP 等保护限制、器件不会损坏。 但我不能保证、如果器件像这样运行、那么从长远来看不会有任何损害。
    您可能需要运行自动测试并在结束时进行验证

    此致、

    Yitzhak Bolurian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    微控制器也会识别断开连接。 我可以拉 INH。 这可以在1毫秒内完成。

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    如果没有其他问题、我们将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    正如您所知、出于保护目的、1 ms 是一个相当长的延迟。

    但我想它比没有任何保护更好。

    此外、我不确定电压与输出电容器的额定值有多远。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的回复。 正如我说的。 此时、我不在乎输出电压上升到输入电压(8V)。 连接新器件需要300ms -有足够的时间关闭器件。 当然、在此期间连接到 Vout 的所有组件都可以处理更高的电压。
    所以、如果 LMZ31710没有损坏、一切都很好:-)

    此致

    迪尔克