This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:将 LM3405设计为恒流阀驱动器

Guru**** 2591550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031729/lm3405-designing-with-lm3405-as-a-constant-current-valve-driver

器件型号:LM3405
主题中讨论的其他器件: LP5012

大家好、
我们希望在我们的其中一款产品中使用恒流降压转换器驱动器。
我们计划使用 LM3405作为驱动器。
目的是驱动额定功率为0.3W 的形状存储阀。
电阻 R1将为0.8欧姆、因此最大电流将为0.256A。
我们有7个这样的阀、那么是否有任何可驱动全部7个阀的单芯片恒流驱动器?
所有 阀门均可独立控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有此类器件。 感谢您考虑使用 TI 器件!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:
    感谢您的回复、
      我为我的应用选择的 IC LM3405是否适合?
    此外、 对于 LP5012等芯片、我们能否单独控制每个 LED。 但是、其最大灌电流为25.5mA。
    我认为、在我的案例中、可以使用具有高灌电流或拉电流的类似芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将10个通道连接在一起以获得更高的输出。  

    Robin