This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:用于红波和红外波的激光二极管驱动器。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS54200, LM3405A, LM3405, TIDA-01415, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028760/tps92200-laser-diode-driver-for-red-and-infra-red-waves

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS54200LM3405ALM3405TIDA-01415LM3409

大家好、我正在使用一个激光二极管驱动器、该驱动器用于3个红色和3个红外灯、总功率几乎为5W。

这适用于用于光疗的医疗设备、其中光线会刺激细胞。  

我将使用 PWM 信号控制光输出功率。

您建议使用哪种类型的驱动器芯片、我已经了解了 TPS92200等"降压 LED 驱动器"。 这是适合我的应用的正确/最佳选择吗?  

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更详细的规格要求、例如输入电压范围、PWM 信号频率等。

    BTW、是否需要单独控制3个红色和3个红外灯、这意味着每个 LED 都是独立开/关的?

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    这应该是一个手持设备、因此它由电池供电。 我将首先计算实际功耗、然后选择 电池。

    2个 REDS 开始单独运行、而第三个红色二极管将开始单独运行、而另外两个则是在规定了更多的光能剂量时开始单独运行。

    红外故事相同。  

    因此、我可能会说两个红色二极管有一个驱动器、第三个红色二极管有一个驱动器、红外线也有一个驱动器、除非您有更好的想法。

    Mamzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92200是我们最新推出的具有高效率和高占空比的降压 LED 驱动器、适合电池供电。

    您如何实现前两个单独控制的红色 LED? 这可能与 TPS92200能否正常工作有关。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    我想为每个 LED 分别设置驱动器、或者使用多通道驱动器来控制前两个 LED。   

    TPS92200缺货、您推荐什么替代产品? 此外、对于多通道驱动器而言、可能是一个不错的选择、当然、这不是缺货。

    Mamzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54200与 TPS92200类似、现已有库存。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

     在搜索驱动器芯片时、我遇到了 LM3405A。 您认为哪一个最适合我的应用? LM3405A 或 TPS54200

    Mamzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3405需要外部自举二极管、因此我认为 TPS54200更友好。

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    我要使用的每个激光二极管的工作电流几乎为800mA。 为了避免使用多个驱动器,是否有多通道版本的 TPS54200,以便只执行一个驱动器,从而节省更多空间?

    谢谢

    Mamzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、没有此类版本。 TIDA-01415可能是适合您的解决方案、您可以将 LM3409替换为 TPS54200。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robin 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您考虑使用 TI 器件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    我需要详细了解不同的转换器拓扑。 降压、升压等 我是一个相当初级的人。

    您推荐什么参考? 任何书籍、PDF 文件和链接都很棒。  

    Mamzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    < >

    Robin