This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:您是否有任何放置在 SENSE 引脚和 GND 引脚之间的 R1和 R2容差数据?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7705B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030863/tl7705b-do-you-have-any-tolerance-data-of-r1-and-r2-which-placed-between-sense-pin-and-gnd-pin

器件型号:TL7705B

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TL7705B 用于他们的新产品。

此时、他们有关于该器件的以下问题。

请给我回复。

问:我们想知道放置在 SENSE 引脚和 GND 引脚之间的 R1和 R2的容差

  因为我们需要知道感应引脚输入电流范围。

  您是否有任何电阻器容差数据?  

  它是+/-20%吗? 或大约+/-30%?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    由于器件的使用年限、我们没有可用的数据。 是一种让客户使用更现代的器件和更小的 Isense 的方法。

    如果您可以分享他们希望器件提供的功能、我们可以提出一种具有较低 Isense 和 Iq 的现代替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    是否有来自您或客户的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、Marcoo、

    非常感谢您的支持。 很抱歉、我迟到了响应。

    在我给客户发送 Marcoo 评论后、我还没有收到客户的任何回复。

    如果我收到他们的新问题、我将再次向您提出新的威胁。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您的更新。  是的、如果您听到客户的反馈、请启动新的主题帖。