This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池组保护问题

Guru**** 2580715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031118/battery-pack-protection-question

主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ76930BQ76942

锂离子/聚合物电池组和磷酸铁锂电池组的保护到底有何区别? 我目前一直在使用磷酸铁锂电池(故事很长、不要问)。 我正在尝试为定制外壳设计一个保护电路。 我最终想知道的是、保护锂离子和磷酸铁锂的区别是什么。 我已经尝试查找专门用于 LiFePO 的保护 IC、它们都非常昂贵(IE > 6美元)或需要单独的微控制器(第二部分不是交易断路器、但似乎没有必要、尤其是当我尝试降低成本时)。 当我对电池保护 IC 进行一般搜索时、我发现有几个价格合理且简单的 IC、但它们用于锂离子电池。

现在、我知道锂离子电池的运行电压比锂铁电池高。 锂离子@ 3.6nom 和锂铁3.2-3.3nom。 此外、我知道这两者之间的充电和放电率是不同的。

我正在处理的电池组有6节电池、我需要过压温度和过流保护。  

是否有人对我应该使用的内容有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    主要区别在于保护阈值。 如前所述、锂铁的过压保护阈值需要低得多。 您可能需要查看 BQ77915 -有一个适用于此类电池的 BQ7791506版本。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq77915.pdf

    希望这种类型的器件能够满足您的需求。 您将需要为6节电池堆叠其中的两节电池。 当然、我们还有 BQ76930和 BQ76942等电池监控器、它们也适用于这种情况并提供更多功能、但它们通常与微控制器配合使用。 您可以将 BQ76942 OTP 编程为以独立模式运行、作为另一个选项。 以下是有关该器件的更多信息: https://training.ti.com/bq76952-and-bq76942-battery-monitors 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将 BQ7791506堆叠在一起、我对解决这个问题有疑问

    R36 (脱离上部 PRES 引脚)。

    R7 (LPWR 上部至 PRES 下部)。

    和两个二极管。

    除此之外、该电路的外观如何?

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1630685042080v2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    以下是一些注意事项:

    • R7未显示值-应为10k
    • R2和 R3应为10M
    • VSS 和 SRP 不应在底部器件上短接。 VSS 直接连接到 GND、SRP 连接到滤波器。
    • VCX 引脚连接不正确。 有关3节电池的建议连接、请参阅数据表中的图9-11。
    • 如果每个器件上使用3节电池、则应将每个器件的 CCFG 引脚连接到 VSS。
    • 由于顶部器件未感应电流、因此 OCDP 应在顶部器件上使用10M 电阻器。

    此致、

    Matt