This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798充电平衡

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ40Z50, BQ25798EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031338/bq25798-bq25798-charge-balancing

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他部件: BQ40Z50EV2400

对于2节、3节和4节电池配置、BQ25798如何管理充电平衡、以便平衡每个电池的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    BQ25798不提供电池平衡。  您将需要一个单独的 IC 来执行该功能。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在 bq25798数据表中看不到任何相关内容时、我就想到了这一点。  我希望在2S 配置中对两节18650锂离子电池进行充电和平衡。  您建议 bq25798采用哪种单独的 IC?  对于其他项目、我也希望获得可以执行3S 或4s 的东西。  请告诉我。  谢谢、Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    试用 BQ40Z50。  我不支持该部分、但它似乎很受欢迎。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、谢谢。  您是否有将 bq25798和 bq40z50结合使用的示例应用或几个参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    没有采用798的参考设计。  它太新了。  我已转发给一位同事、他更熟悉电量监测计和平衡 IC。  希望他能指导我们使用另一个充电器的参考设计、并且可能是平衡 IC 的更好选择。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、好的。  我将等待您的同事的回复。  谢谢、Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    没有一个将两者结合使用的特定参考设计、基本上就是您要将监测计上的 PACK-连接到充电器上的 PGND、并将 PACK+连接到 BAT。 我附上了一个非常简单的连接方框图。

    完全记忆电池后(SLUA903)、您可以将平衡设置为启用、电量监测计将执行 TRM https://www.ti.com/lit/pdf/sluua43第7.1节中所述的电池被动平衡

    TRM 是使用监测计进行电池平衡的最佳信息来源。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 和 Wyatt、我将尝试一下、并让您知道结果如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、我看不到 bq25798EVM 在哪里具有 SMBC 和 SMBD 连接。  我确实看到 SCL 和 SDA 的 I2C 连接。  应该分别将什么连接到 bq40z50EVM 的 SMBC 和 SMBD 连接?

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    是的、BQ25798使用 I2C、我共享的图用于类似的设置、除名称外、所有连接都应该相同。 SCL = SMBC、SDA = SMBD 正确。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应将此连接以菊花链形式连接到 EV2400上的哪个总线、I2C (端口2)或 SMB (端口1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    SMB 端口1。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Carl