This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:TLVH431BIDBZR 放电电路应用问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030380/tlvh431b-tlvh431bidbzr-discharge-circuit-application-questions

器件型号:TLVH431B

您好、支持团队  

该模型遇到放电电路故障、请帮助确认是否对 IC150的应用有任何疑问
放电电路如下

在  正常工作状态下、VRA 为1.4V 或更高。   在这种情况下、VKA 电压是多少?

2. 是否有与 VRA 和 VKA 温度相对应的曲线?

3.在 D/S IKA 为10mA 时、电流应用仅约为3~4mA、它会影响它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在  正常工作状态下、VRA 为1.4V 或更高。   在这种情况下、VKA 电压是多少?

    进入并联稳压器的电压应为1.24V。  您能告诉我为什么 VRA 为1.4V 或更高?  如果电压过高并且不限制流入引脚的电流、则可能会超出 IREF 最大规格值3mA。

    对于 VKA、R701和 R157之间的电压约为 VBE (~0.7V)。 因此、VKA 上的电压应为2VBE、因为两个电阻器的值相同。

    2. 是否有与 VRA 和 VKA 温度相对应的曲线?

    3.在 D/S IKA 为10mA 时、电流应用仅约为3~4mA、它会影响它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、  

    如下所示电路、当输入电压< Vref、输出电压= V+时、

    当 Vin > Vref 时、Vout 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    由于电路使用双极器件、 R701和 R157之间的电压大约为一个 VBE (~0.7V)。 因此、VKA 上的电压应为2VBE、因为两个电阻器的值相同。   

    上面显示的图片在 VOUT 上没有"钳位"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    是否有任何更新?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    撞到顶部...