This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:我们能否使用 TLC59116的输出驱动 MOSFET?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030986/tlc59116-can-we-drive-mosfet-using-the-output-of-tlc59116

器件型号:TLC59116

您好!

大家好

我们 在产品中使用 LED 驱动器 TLC59116、以便使用 PWM 直接驱动 RGB LED。 LED 由12V 电源轨驱动、电流约为100mA。 此 LED 驱动器的散热焊盘对 PCB 的加热过多。 现在、我们希望以200mA 的电流驱动 LED、以实现更高的强度

我想知道我们是否可以使用 MOSFET 和 MOSFET 通过  使用 PWM 的 TLC59116输出引脚来驱动 LED。 有可能吗? 请告诉我需要做什么来通过 TLC59116 输出引脚驱动 MOSFET。 我是否需要在该 LED 驱动器的输出引脚上连接一个上拉电阻器?    TLC59116 输出引脚是否能够使用 PWM 驱动 MOSFET?

我们公司已采购了大量 的 TLC59116芯片以用于生产,我们不想用其它芯片替代或更换这些芯片?

我们非常感谢您的帮助。

请回复

此致、

Vihang Waze

Tata ELXSI I  工程 创意

SEZ 立式 Ix、A 翼、2级、  
马加尔帕塔市、霍德萨、 浦那-  411013.印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、  

    对于发热问题、我假设您具有采用 VQFN 封装(32)的 TLC59116。 您可以在 OUT0~OUT15中添加串行电阻器以散热。 此外、如果您打算驱动更少的 LED、则可以将两个通道组合在一起以获得200mA 的电流。  

    对于 MOSFET 实现、可以执行您所说的操作。 每个输出引脚都需要一个上拉结构。 我已上传一个 pdf 文件、用于上拉电阻器的计算、作为您设计的参考资源。  

    e2e.ti.com/.../0184.Pullup_5F00_Pulldown_5F00_Resistor_5F00_Calculation.pdf

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。

    此主题已解决我的查询。 在接下来的几天里、我将使用 TLC59116构建并测试此 MOSFET 电路、并将为您提供最新信息

    再次感谢您的支持

    此致、

    Vihang