您好!
大家好
我们 在产品中使用 LED 驱动器 TLC59116、以便使用 PWM 直接驱动 RGB LED。 LED 由12V 电源轨驱动、电流约为100mA。 此 LED 驱动器的散热焊盘对 PCB 的加热过多。 现在、我们希望以200mA 的电流驱动 LED、以实现更高的强度
我想知道我们是否可以使用 MOSFET 和 MOSFET 通过 使用 PWM 的 TLC59116输出引脚来驱动 LED。 有可能吗? 请告诉我需要做什么来通过 TLC59116 输出引脚驱动 MOSFET。 我是否需要在该 LED 驱动器的输出引脚上连接一个上拉电阻器? TLC59116 输出引脚是否能够使用 PWM 驱动 MOSFET?
我们公司已采购了大量 的 TLC59116芯片以用于生产,我们不想用其它芯片替代或更换这些芯片?
我们非常感谢您的帮助。
请回复
此致、
Vihang Waze
Tata ELXSI I 工程 创意