This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80芯片上的电池电压读数不正确

Guru**** 2568925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031320/bq40z80-incorrect-cell-voltage-reading-on-the-bq40z80-chip

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们已根据 TI 的原理图、使用具有外部电池平衡功能的 BQ40Z80芯片建立了电池管理系统、如下所示

在5个 BMS 上、从 Battery Management Studio 读取 BQ40Z80芯片上的值时、电池1电压显示的值不正确、约为80mV、但所有其他电池显示的值为4150mV。 使用万用表测量时、电池1上的电压读数为4.15V、因此我们排除了电池故障。
此外、我们测量了 VC1上的电压、读数为4.15V。

需要注意的是、这些 BMS 一开始工作正常、但突然、由于没有明显的原因、BQ 芯片开始读取错误的值。

停止工作的最新文件用于生成黄金文件。 记录费用、放松、放电、放松获取 ChemID 的过程已完成、没有任何问题。 第二天、当我们想要开始学习过程时、我们首先在没有 BMS 的情况下为电池充电(如文档所示、学习过程的第一步是放电)。 当我们将电池的平衡器电缆连接到 BMS 时、BQ 芯片在读取到低于关断电压的电池电压时进入关断模式时不会唤醒。 我们通过连接 batt +和 out+手动唤醒 BQ 芯片、直到我们降低关断电压值、从而使 BQ 芯片不会进入关断模式。  

这是已知问题吗? 是否是硬件或固件问题。 在该 BQ40Z80芯片上、数据闪存中的所有电池平衡选项均已关闭、并且在 ChemID 记录之前完成了电流、施加的电池1电压和施加的 VC6-VSS 电压的校准。

此外、一些 BMS 板根本没有出现此问题、并且在一个月后仍继续读取正确的电池电压值。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您可以向我发送您的 gg 文件吗? 您是否使用了图中所示的完全相同的外部电池平衡电路、或者是否进行了修改? 您是否注意到这种情况发生时的任何类型的模式、即仅在连接平衡器电缆后或仅在您唤醒监测计时才开始发生这种情况?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我们使用了图中所示的同一电路。

    我们根据 SLUA420A 文档进行的分析是、在 BQ40Z80芯片上选择内部平衡时、VC1-VC2电压对于内部 FET 而言过高、因为可选择同时激活多个 FET。  

    为了防止出现高电压、问题是我们是否可以在 GND 和 VSS 之间的线路上添加一个1k 欧姆电阻(图中标记为蓝色)、或者如果不建议这样做、请更改两个1k 欧姆电阻(图中标记为红色) 500欧姆或更低、但保持其余的值不变? 还是所有电阻器都必须相同?  

    您能否提供 有关此芯片的最大 VDS 电压的信息?

    仅在连接平衡器电缆时才会发生这种情况。 在一些 BMS 板上、我们仅连接了电池电缆为 BQ 芯片供电、以便切换到外部平衡并完全关闭电池平衡、然后才将平衡器电缆连接到 BMS。 在这些情况下、芯片工作正常。

    随附了使用的.gg 文件。

    此致、

    弗拉基米尔

    e2e.ti.com/.../Golden-file.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我不建议在 VSS 和 GND 之间放置电阻器。 您可以减小电阻器、但我不确定这是否有帮助。 只是为了澄清、这仅在连接平衡器电路时发生? 监测计未连接时读取正确的电压? 或者、这是否仅在 FW 中打开电池平衡时发生?   

    如果您的 gg 文件存在配置问题、我将查看该文件、但如果它以前正常工作、我猜这不是导致该问题的原因。

    最棒的

    Jessica