This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:PWM 和电流模式转换阈值的编程选择

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026705/tps92391-programmatic-selection-of-pwm-and-current-mode-transition-threshold

器件型号:TPS92391

TPS92391数据表第25页底部的第7.3.8.5节"混合模式"指出:

' PWM 和电流模式转换阈值可设置为 12.5%或0%亮度。 后一种选择允许纯电流调光控制模式。"

似乎无法将转换阈值设置为这些值。 当器件的电阻器配置为混合模式时、是否只有12.5%的值? 同样、当器件电阻器配置为电流调光模式时、是否唯一可能的值为0%?

我缺少什么吗? 希望能够以编程方式在这两个值之间进行选择。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    很抱歉耽误你的回答。 是的、只能将阈值设置为12.5%或0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Wu、

    感谢你的答复。 我的真正问题是如何选择两个不同的阈值? 这可以通过编程方式完成、还是仅由混合调光模式(12.5%)或电流调光模式(0%)的电阻器选择结果完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    是的、它可以通过电阻器进行选择。 另一种方法是在寄存器 1Eh 中设置 MODE_SEL 值。 0%混合调光模式被称为 电流调光模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry Wu、

    如果我们可以使用 MODE_SEL 选择模式、但数据表将参数列出为只读模式、那将会很好。 MODE_SEL 是否为 R/W 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错误。 它是只读寄存器、不能用于设置模式。