This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62112:引脚故障影响

Guru**** 2506385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62112, TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031848/tps62112-pin-failure-effects

器件型号:TPS62112
主题中讨论的其他器件: TPS62110

大家好、

我在 其中一个应用中使用 TPS62112RSA。 我们正在为同样的工作制定 FMECA。 您能告诉我以下故障情况的影响吗?

打开 引脚1
打开 引脚12
打开 引脚2
打开 引脚14

上述所有引脚都具有复制引脚。 我希望其他引脚能够执行该功能。 请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、重复的引脚应由另一个引脚执行功能。 只是想了解对这些信息的需求、以及您是否尝试使用这些信息解决任何特定于应用的问题。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amod 的回应!

    您能 告诉我以下故障情况的影响吗? 我只需要制造商的回应作为一个额外的证据。

    FB 引脚-短接至 Vin、 短接至 GND、然后断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    在本例中、VIN 值是多少? 我将需要使用 TPS62112在 EVM 上检查这些参数。 如果我找不到现成的 TPS62112样片、这可能需要更长时间。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    此处的输入电压为15V 或7.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    我需要订购 TPS62112样片、并期望它们在下周中旬送达、之后我可以进行测试。 在您指定的 VIN 值和 FB 对 VIN 短路的情况下、预期结果是 FB 引脚上的过压导致的损坏。 在这些条件下、我有一个预期结果、但需要使用 TPS62112检查电路板上的 FB 开路和 FB 对 GND 短路。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    TPS62112是一款集成了 FB 电阻器的固定电压器件、因此 FB 引脚基本上连接到顶部 FB 电阻器的顶部。 因此、我使用 TPS62110进行了测试、顶部 FB 电阻器悬空(TPS62112中的 FB 开路)或接地(TPS62112中的 FB 至 GND)。 在这两种情况下、都不存在开关活动、也不会损坏 IC。 输出未调节且限制为输入电压。

    谢谢、

    模块