This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:TPS82150)时间(重新发布 μ s

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029092/tps82150-tps82150-start-up-time-repost

器件型号:TPS82150

你(们)好

 我发布了以下 URL、但该帖子可能尚未到达、因此我将重新发布它。

e2e.ti.com/.../tps82150-tps82150-start-up-time

我想询问 TPS8282的启动时间。

我使用 PSpice for TI 模拟了 TPS8245的启动序列。

我使用此 IC 从12V 转换为5V、3.3V、1.8V、1.2V 和1.0V。

启动顺序如下

 第一次启动:5V、1.0V

 第二次启动:1.8V、1.2V (使用由1.0V IC 制成的 PG)

 第三次启动:3.3V (使用由1.8V IC 制成的 PG)

我注意到、所有 电压 IC 的启动时间都不同。

CSS/TR 电容值在所有电压 IC 中均为470pF。

根据数据表、我认为启动时间将由公式(7)决定。

因此、我认为所有电压的时间都是相同的、因为电容器具有相同的电容。 您能告诉我它们有何不同之处吗?

此致

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    很抱歉、我的计算机出现问题、现在无法运行 PSpice。 我将在下周一之前进行检查、然后再回来。

    谢谢、

    ] Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我们已经离线调试了。 我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy