This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:电源输出纹波

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031297/lmzm33606-ripple-on-supply-output

器件型号:LMZM33606

 e2e.ti.com/.../POWER-SUPPLY_5F00_240621_5F00_1500.pdf

您好!

我有一个新电路板、它接受24V 输入并生成+15V、-15V 和+5V 输出电压。

我尝试检查性能、并注意到+15V 输出上有明显的纹波噪声。  使用同一稳压器的+5V 输出在输出上没有任何此类噪声。 电压输入为18V 而不是24V (因为我目前没有24V 电源)

有什么关于这个问题的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    15V 输出电压轨是否处于稳压状态? 另外、22uF 输出电容器的额定电压是多少? 在15V 时、我建议使用额定电压最小为25V 但首选额定电压为50V 的 MLCC 电容器。 这是因为电容器会由于直流偏置效应而降额、并导致总体有效输出电容低于预期。 因此、输出电压纹波可能高于预期值。

    此外、请确保遵循正确的输出纹波探测技术、方法是通过 Tip & Barrel 方法测量第一个输出电容器上的输出纹波、以减少噪声耦合。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电容器的额定电压均为50V。

    我将再次按照建议使用正确的探测方法进行检查、然后返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使采用建议的测量方法、测量也是相同的。

    输入电源经过良好调节。

     我已经更改了输入电源、以查看噪声是否是因为该噪声、但当我更改电源时、噪声没有变化。

    此纹波的行为随输入电压电平的变化而变化。 请检查捕获结果、了解 VIN = 18V 和 VIN = 24V

    间距更大的一个(右侧图片)是针对 VIN = 18V 的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将此输出纹波测量进行交流耦合? 您能否确保以800kHz 或左右的频率进行切换? 根据数据表表表表1、建议在输出电压为15V 时使用800kHz。

    我要求进行交流耦合输出电压纹波测量、以大致估算该系统中的开关频率。

    请参阅下面的输出纹波应用手册 SLVA630 (图14)中的示例、

    蓝色波形(Vout 纹波)从谷底到谷底的时间是 PH (switch)、可以估算相应的开关频率。  

    请注意、时间刻度为1us/div、而波形示波器快照则为100us/div 时间刻度。  

    我想确保问题电路首先以800kHz 的频率运行、以了解该输出纹波为何比预期的高。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我展示的所有波形都是交流耦合的。

    我将 Rt 电阻值保持在43.2K 欧姆、因为这是 WebBench 工具建议的值。

    我现在没有一个47.5k Ω 的电阻器、因此我无法将其固定为800kHz 的工作频率、但我固定了49.9k Ω 电阻器、输出端的波形根本没有变化。

    我要附上使用 Tip & Barrel 方法拍摄的输出和开关节点截屏。

    交流耦合输出:  

    切换节点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在电路上有多少负载? 您可以尝试1-2A 负载吗? 轻负载时、该器件可能处于自动模式、这将略微降低开关频率以提高效率、但代价是纹波增加。

    此外、我建议添加更多输出 MLCC、以帮助降低输出纹波电压。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我已经将示波器连接到它。 我现在没有任何其他负载。

    我将施加一些负载并进行检查。 然后再加一些 MLCC。

    更新时将返回。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果可能、您能否提供 PCB 布局以供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 DM 上发送布局文件吗?

    此外、一些电容器实际上是35V、而不是50V 额定值。 因此、我将其中的两个堆叠在一起、而不是一个堆叠在一起、 并且纹波电平已经下降到大约66mVp-p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 j-hua@ti.com 直接将布局文件和原理图发送给我。 如果您增大输出电容以进一步降低输出纹波、这也可能有所帮助。

    我们可以继续通过 DM 线程进行对话、以便对您的设计保密并整合故障排除工作。

    此致、

    Jimmy