Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TPS7A92, TLV767, TPS745
这个问题不一定与 TI 器件有关、但您确实销售了我感兴趣的稳压器。 我的问题与使用这些导入的隔离式1瓦直流/直流电源转换器有关。 我进行的设计使用了一个单输出和一个双输出、问题在于双输出、即5伏输入+/-12V 输出。 我用 TLV1117等器件馈送输入、因此无法实现过压、但它的输入端馈送了一个墙面、其输出"不稳定"、即使没有负载、双路转换器也会持续发电。 因此、唯一的"问题"可能是在欠压情况下运行。 现在、我有三家不同的供应商用于这些器件、但实际上它们都可以在中国的同一条生产线上生产、并且这些器件的产品支持不存在。 我可以查看这些"数据表:(实际上它们只是产品矩阵)中的任何一个、并且没有任何迹象表明需要"欠压锁定"。 有趣的是、这位人对其中的任何一个都没有任何问题! 现在、我知道您有一些器件(TPS7A92想到了、这可能是一个工作中的负担)、它们是具有 UVLO 的线性稳压器、 但我只是想知道,你是否认为“烧毁”供应的设计要求,故意不公布它现在是“球场标准”,还是有人对这些小时间炸弹有任何经验?