This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:高负载脉冲&quot 表示什么?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025312/bq35100-what-does-the-high-load-pulse-indicate

器件型号:BQ35100

大家好、

我的客户考虑使用 Li-SOCl2电池的 EOS 模式。
关于第19页 8.2.2.2.1.2、"高负载脉冲"表示什么?
这是否意味着我们必须有意拉高负载脉冲?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    bq35100用于测量振幅为数十 mA (~50mA+)、持续数十毫秒(~100mS+)的脉冲。

    目的是测量脉冲的单位为 mA、长度的单位为毫秒。  

    本质上、我们通常希望在100mS 或更长的脉冲时间内看到大约100mV 的压降。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt - San、

    这是在 EOS 模式下测量阻抗的要求吗?
    此外、我认为系统需要提前了解负载脉冲何时出现。
    否则、我认为系统无法发送监测计_START。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想知道如何正确使用该器件、请问您能回答吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以给你回信吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    您是正确的、系统确实需要知道何时施加负载才能正常工作。 正确的流量是  

    1) 1)当电池长时间处于休眠状态时、GE 引脚为高电平

    2) 2)发送 GaugeStart 命令

    3) 3)施加负载并移除负载。  

    4) 4)发送仪表停止命令

    5) 5)等待 GDone 位被置位

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。 我知道。
    我想再问一个问题。
    数据表第1页显示了以下内容。

    (数据表第1页)
    BQ35100器件以 µA 平均功耗提供精确结果、通过监测计使能(GE)引脚实现主机控制、可实现小于2 μ A 的功耗。 该器件只需在系统确定的更新频率下长时间通电、即可收集数据并进行计算以支持所选算法。 由于无需为监测计通电即可测量所有放电活动、因此典型系统可能每8小时只需更新一次。

    您能告诉我蓝色部分表示什么?
    特别是,我想知道这句话使用的背景是具体的"8小时"。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    该注释作为示例进行了定制。 我们希望此应用能够长时间处于静止状态、并实现短暂的功率突发。 最初的应用是水表、水表是无线电每天连续使用几次的。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。 我知道。
    我认为  BQ35100没有建议的测量周期、具体取决于应用。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    最短时间至少为32mSec。 该转换器每隔8mSec 运行一次、在电压和电流之间进行交替。 因此、每个样本至少需要2个样本。 理想情况下、大约100mSec-1sec 是理想情况。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢你的答复。
    您能告诉我它在数据表上的写入位置吗? 我想在数据表上查看它。

    我的客户考虑 每天读取 BatteryStatus()一次。 这是合理的吗?
    我认为只要我们遵循最短时间、测量频率和测量精度之间就没有相关性。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    我一定会误解这个问题。 在器件使用寿命期间唤醒监测计所需的频率取决于您要馈入 EOS 滤波器的样本数量。 我要说的是、生命中至少需要500个唤醒事件。  

    由于这些类型的电池上存在钝化层堆积、因此读取之间的时间需要尽可能一致。 bq35100的发展以负载一致性为基础。  

    在唤醒前、您确实需要确保电池处于最佳 OCV 状态。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。

    >在唤醒前,您确实需要确保电池处于最佳 OCV 状态。  
    关于上述内容、我认为"最佳 OCV 状态"意味着"负载应尽可能小(几乎处于宽松状态)"。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    负载需要在较长的时间内尽可能小。 通常5小时以上

    谢谢、

    Eric Vos