Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQEVSW、 BQSTUDIO、 BQ20Z655、
你(们)好
我们使用 BQ20Z655r1设计了一个4S1P 电池组。
在此过程中、我们更新了化合物并通过 EV2300连接到 PC。
我们面临以下问题
1.在“电量监测计”窗口中更改参数并提供写入选项时,不会更改,而会设置默认值。
在学习周期过程中、需要了解如何启用命令。(RDIS、VOK 和 RESET 命令)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO
你(们)好
我们使用 BQ20Z655r1设计了一个4S1P 电池组。
在此过程中、我们更新了化合物并通过 EV2300连接到 PC。
我们面临以下问题
1.在“电量监测计”窗口中更改参数并提供写入选项时,不会更改,而会设置默认值。
在学习周期过程中、需要了解如何启用命令。(RDIS、VOK 和 RESET 命令)。
Anandan、您好!
1.在您尝试写入命令时是否有任何警告? 您是否能够读取命令? 此外、您是否使用 bqEVSW 而不是 BQStudio? 此外、请确保输入了有效值、并且测量仪表未密封。
请按照 本 文档了解 BQ20z655学习周期。 VOK 和 R_DIS 不是命令,它们是从 OperationStatus()读取的标志。 对于复位、您可以发送命令0x0041。
最棒的
Jessica
你(们) Jessica
写入期间未显示警告。 我们能够读取命令、并且我们使用的是 BQEVSW。
当我们在“参数”中输入值时,在“数据闪存”中单击“全部写入”选项时,这些值保持不变,不会发生更改。
我们是否只能在 FAS (完全访问模式)中写入参数值?此外,我们还读取了 FAS 密钥并尝试启用完全访问选项,但我们无法启用 FAS 标志,
请建议一种方法来完成此操作。
您建议的文档是正确的、因为要执行学习周期、 已在 IC 页面中附加了另一个文档。
您好、Shirish、
1) 1)由于 BQ20Z655中有4种安全模式(完全访问、密封、非密封和引导 ROM)、它将在哪些位/寄存器中显示模式指示? (例如、操作状态中的 FAS 位和 SS 位显示完全访问安全模式和密封安全模式。) 非密封模式怎么样? 我如何才能得出设备处于何种安全模式?
2) 2)我们可以在设备中读写完全访问密钥(如果是这种情况),是我的设备处于完全访问模式还是任何其他模式?但是,每当我们在 Dataflash 中写入任何参数的值时,即使我们更改了,也不会更改。 这意味着什么? 我们在新 PCB 中遵循的步骤如下所示。(FYR)
3)首先、使用完全访问密钥(0x61)读取数据(我们读取的数据为 FFFF FFFF)、并将数据作为两个字写入制造商访问(0x00)。 即使我们在向制造商写入新 PCB 中的任何内容之前尝试更改 Dataflash 中的参数、因为 TI 建议 IC 在发货期间将处于完全访问模式。
此致、
Anandan
您是否更新并获取了 bqEVSW 的最新化学成分? 请访问 https://www.ti.com/tool/download/GASGAUGECHEM-SW