This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:浪涌电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029572/lm2594-inrush-current

器件型号:LM2594

电流限制功能是否可以响应浪涌电流?
如果是、哪种负载会阻止电流限制功能工作?
是否可以通过负载的输入容量来指定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki、

    LM2594具有峰值电流限制功能、典型电流限制值为0.8A。  您可以计算得出输出电压和电容条件的浪涌电流、以查看它将触发峰值电流限制。  

    如果是、您还可以考虑 数据表第8.3.1节中的延迟启动功能、其中允许输入电容器充电至更高的电压
    开关开始运行之前的时间。 启动所需的高输入电流的一部分现在由输入电容器提供。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki、

    如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。

    BR

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制的工作条件是什么?
    是否没有电流阈值的下限和持续时间条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki、

    电流限制是固定的、您可以在数据表中找到典型值、最小值和最大值(温度变化将影响感测和限制结果)。  

    但是、我们没有任何机制可以在持续时间条件下更改电流限制。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki、

    如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。

    BR

    小燕