This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26602:有关过压切断和钳位的详细信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031086/tps2660-tps26602-details-about-overvoltage-cut-off-and-clamping

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2640

团队、

请帮您解决以下问题?

在 chap 9.3.2中记录了以下内容:

“TPS26602具有内部固定38V 过压钳位(VOVC)功能。 的 OVP 端子

TPS26602必须直接连接到 RTN 端子。 TPS26602将输出电压钳位至 VOVC、

当输入电压超过38V 时。”

具有可调阈值的功能切断可能仅保留用于 TPS26600/1类型。

技术背景:
我们希望保护具有最大值的驱动器 额定值为40V。 钳位至38V 时、余量不大。 在数据表中、我没有找到有关该钳位值的电荷变化的任何信息。 只有一条曲线随温度变化。
我们是否可以假设钳位在大约37V 到39V 之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    这些器件的钳位电压最高可达39V、但在快速输入电压瞬变期间、可能会超过39V 几微秒、具体取决于 Cout 和负载电流。

    如果输出负载非常敏感、则最好 使用 TPS2660在较低电压下设置 OV 钳位、方法是按照 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2640.pdf 中的图9-2进行配置

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的回答。 我对您答案的第二部分有点困惑。 到目前为止、我从数据表中知道 TPS26602不提供可调节 OVset。 只有38V 的固定阈值(请参阅原文章中的摘录)。 我在数据表中找不到图9-2。

    此致 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我提到 TPS2640数据表中的图9-2、如下所示。  

    抱歉、在这种情况下、我们需要使用 TPS26600可调节 OV 设置型号。 如果我仍不清楚、请告诉我

    此致、Rakesh