This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:PSpice 瞬态模型仿真

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029910/lm5156h-q1-pspice-transient-model-simulation

器件型号:LM5156H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156-Q1

大家好、

我的客户尝试在 PSPICE for TI 上模拟 LM5156-Q1。

客户使用从产品文件夹下载的以下型号。

"未加密的 LM5156-Q1 PSpice 瞬态模型封装(修订版 F)"

当他们打开原理图并运行仿真时、会显示以下消息、并且仿真未启动。

我在 PSPICE 中重新创建了这种情况。 您能否检查此模型是否适用于 TI 的 PSPICE?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    由于此模型使用导入的模型(如对话框中报告的那样)、PSpice 的受限版本被激活。

    此版本仅允许探测最多3个信号-设置最多3个标记。

    但因此、原理图中至少需要设置一个探头(以及最多3个探头)。 因此、请尝试在原理图中设置探针(例如电压探针)、并尝试重新运行仿真。 如果设置了3个以上的探头、则仅使用前3个探头、但也会在对话框中报告。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    您是否获得了所有必需的信息、以便我们可以关闭此主题。

    否则、请告诉我。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan - San、

    我在原理图中设置了一个探针、我可以看到波形。 我现在正在等待客户反馈、但我认为可以关闭此主题。

    谢谢、

    Saito