This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24315:bq24315的 OVP 恢复问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027380/bq24315-ovp-recovery-issue-of-bq24315

器件型号:bq24315

您好!

我现在正在评估 PCB 板中的 bq24315 OVP/OCP IC。 到目前为止,我遇到了一个技术问题,我想与他人分享并征求意见(如果有的话),因为我在经过一轮实验之后还不能确定。

请参阅图1了解简单方框图(CH1 =电源输入(黄色)、CH2 = bq24315 OVP/OCP IC 的 VOUT (绿色)、CH3 =/FAULT 引脚上拉至1.8V (红色))以说明电路应用。

图1–原始电路应用

在图2中,它显示了我到目前为止捕获的所有波形。 我已将输入电压阶跃从6V (大约5.85V = VOVP 时的 OVP 触发器)更改为5V (预期输出电压会照常恢复)。  您可能会注意到,输出电压(以及/fault 引脚)显然会受到意外振荡的影响,需要大约180ms 才能稳定。 当我将此行为与 bq24315 IC 数据表中显示的波形进行比较时、这超出了我的预期。

图2–使用原始电路应用捕获的波形

经过一些故障排除后、我发现当我在 bq24315 IC GND 和电源 GND 之间添加额外的1欧姆电阻时、上述异常行为将得到解决(请参阅图3了解修改的方框图、参阅图4了解捕获的波形)。

图3–修改后的电路应用

 

图4–使用修改后的电路应用捕获的波形

但是,我仍然不明白 为什么额外的1R 会帮助解决输入阶跃从6V 变为5V 期间的意外振荡,以及导致此类意外振荡的原因。

请分享您对此事的看法、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    我不确定是什么会导致此问题。 您是否尝试过其他电源? 我知道、测试过压阈值通常需要非常稳定的电源、因为如果电源无法驱动稳定的电压、采样输入可能会导致观察到高电压。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

       感谢分享观点。 实际上、我以前尝试过3种不同的电源、但它们的行为都与演示的相同。

       好奇、如何定义稳定的电源?

       谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的验证团队告诉我、Kronhite 电源是他们用于稳定源的电源。 他们说、当您接近保护器上的保护阈值时、电源需要保持非常稳定的电压(与电池单元类似)以防止误触发。

    我不确定这是您看到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、   

       您的团队是否能够像 我在实验室中观察到的那样、根据不稳定的来源来复制该问题?

    此外、您或您的验证团队是否能够找出添加1R 有助于在触发 OVP 后消除这些不良振荡的原因?

    只是想知道是否可以使用 bq24315中的 Vout 驱动多个 LDO? 是否会导致任何潜在问题?

    谢谢。

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    该 IC 还具有输入电流保护阈值。 您是否有可能达到此阈值? 这可能会解释为什么添加电阻器会有所不同。

    此致、

    Matt