您好!
我现在正在评估 PCB 板中的 bq24315 OVP/OCP IC。 到目前为止,我遇到了一个技术问题,我想与他人分享并征求意见(如果有的话),因为我在经过一轮实验之后还不能确定。
请参阅图1了解简单方框图(CH1 =电源输入(黄色)、CH2 = bq24315 OVP/OCP IC 的 VOUT (绿色)、CH3 =/FAULT 引脚上拉至1.8V (红色))以说明电路应用。

图1–原始电路应用
在图2中,它显示了我到目前为止捕获的所有波形。 我已将输入电压阶跃从6V (大约5.85V = VOVP 时的 OVP 触发器)更改为5V (预期输出电压会照常恢复)。 您可能会注意到,输出电压(以及/fault 引脚)显然会受到意外振荡的影响,需要大约180ms 才能稳定。 当我将此行为与 bq24315 IC 数据表中显示的波形进行比较时、这超出了我的预期。

图2–使用原始电路应用捕获的波形
经过一些故障排除后、我发现当我在 bq24315 IC GND 和电源 GND 之间添加额外的1欧姆电阻时、上述异常行为将得到解决(请参阅图3了解修改的方框图、参阅图4了解捕获的波形)。

图3–修改后的电路应用

图4–使用修改后的电路应用捕获的波形
但是,我仍然不明白 为什么额外的1R 会帮助解决输入阶跃从6V 变为5V 期间的意外振荡,以及导致此类意外振荡的原因。
请分享您对此事的看法、谢谢。