This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:低电压和过热的原因

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030810/lmzm23601-the-cause-of-low-voltage-and-overheating

器件型号:LMZM23601

尊敬的专家:

我的客户遇到 LMZM23601V3SIL 的低电压和过热问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

对于使用 LMZM23601V3SIL 的电路板、 多个电路板上的输出电压变为低电平并出现温度升高的问题。

您能否告诉我们什么是错误、是什么导致它过低和过热?

・发货时检查没有问题。

・它在市场上运行了一段时间、但在某种程度上输出为1.54V、0.5V。

IC 变热、因为它会降至等

・一旦出现这种异常状态、电源打开和关闭时将无法恢复。

e2e.ti.com/.../Questio-about-LMZM23601.pptx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    "确定"波形似乎表示不稳定。 我注意到只有一个4.7uF 输入电容器、如果您将该输入电容器增加到10uF、或者并联另一个4.7uF 电容器、您是否会看到相同的行为?  

    您能否确认设备是否已烧坏? 从您发送的照片中很难确定、但设备看起来是刻录的。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢你的答复。

    NG 采样不再正常工作。  

    考虑到 NG 样本的波形、我认为电感已烧坏、电感正在下降。

    不稳定的波形是否会导致器件损坏?

    器件(电感器)烧坏的原因是什么?  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    波形2幻灯片中显示的 OK 波形似乎没有显示与第一张波形幻灯片中显示的 OK 波形相同的不稳定性。 这两种情况之间的情况是否有差异? 第一张幻灯片中的 OK 波形中显示的过度振铃可能会导致损坏。

    根据您发送的电路板图片、输入和输出电容器似乎远离稳压器放置。 您可以发送布局吗? 将这些组件放置在远离稳压器的位置将导致寄生电感增加、从而导致更多振铃。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢你的答复。

    该证明不使用弹簧探针、使用的引线 GND。

    这些是受引线的引线电感影响的。

    因此、我要求客户通过弹簧探针获取波形。

    当我获取波形时、我将发送给您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    请在信息可供您使用时分享。  

    如果可能、还应共享 PCB 布局。

    此致、

    Harrison Overrurf