This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:Vout>Vin 时会发生什么

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030785/lmzm23601-what-happen-when-vout-vin

器件型号:LMZM23601

尊敬的专家:

我想知道当输出电压大于输入电压时会发生什么情况。

数据表 P.34 9.3做的和不做的、Vout>Vin 不允许。

根据相关螺纹、可能会造成损坏。

但我可以理解将会发生什么。

通常、直流/直流电路中、电流通过高侧 FET 仅将 Vout 流向 Vin。

对于 LMZM23601、为什么不接受 Vout > Vin。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    由于降压稳压器是降压稳压器、因此 Vout 必须小于 Vin。  

    降压转换器通常不接受 VOUT > Vin、因为存在以下风险:允许电流流流过体二极管从而损坏高侧 FET、或允许该电流流入降压转换器以损坏电源。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢你的答复。

    当 Vout>Vin 时、我同意电流通过高侧 FET 从 Vout 流向 Vin。

    (1)当输入电源暂时切断时、LMZ23601应始终处于 Vout>Vin 的状态。

    此时、高侧 FET 的体二极管被认为能够达到高侧 FET 的额定电流值。

    是这样吗? 还是 LMZM23601具有不同的规格?

    (2)如果输出电容容量过大、流经 Vin 的电流将增大、这可能会损坏器件。

    对于 LMZM23601、(输出电容器+用于负载的电容器)的电容是否有限制?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    首先、HS FET 的体二极管不用于流经它的电流、其额定电流值与 HS FET 的电流值不同。  

    现在到第二点、输出电容的限制取决于稳压器的高侧电流限制和软启动时间。 如果输出端电容过大、稳压器可能会进入断续模式、无法调节输出(请参阅第9.2.2.3节)

    表5显示了不同条件下的几个最大输出电容值。 您还可以使用电容器电流公式估算最大输出电容器值:

    I = C *(dV/dt)  

    其中 I =高侧电流限制

    dV =所需的输出电压  

    DT =软启动时间

    C =输出电容  

    在您的情况下、您似乎希望在正常运行期间的某个点断开输入电压。 您可以在输出端使用阻塞二极管来保护稳压器、以确保电流在发生这种情况时不会流回到稳压器中。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您的回复、

    数据表中描述了最大输出电容。

    我将向客户确认总输出电容。

    我将研究器件损坏的原因。

    我认为 Vout>Vin 是其中一种可能性。

    当我能够获得一些新信息时、我将发送给您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,Shinichi。  

    当您获得新信息时、发布回复、我本人或团队中的其他人都将提供帮助。  

    此致、

    Harrison Overrurf