This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:项目:14-160Vin、Vo:24V (150W)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5039, PMP10110, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031767/lm5039-project-14-160vin-vo-24v-150w

器件型号:LM5039
主题中讨论的其他器件:LM5022PMP10110UCC27524

大家好、

我们找到了一个新项目:规格为  14-160Vin,Vo:24V (150W)

客户希望使用  升压(LM5022)+半桥(LM5039)

可行吗? 设计时是否需要注意任何事项?

或者是否有更多推荐用于此项目的拓扑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来 LM5022输入电压最大为60V、但您的输入电压可能超过160V。 只要您对此部分有解决方案、就可以在该建议中找到解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    非常感谢您的帮助和反馈!

    客户将使用 其内部 LDO 电路将电压从160V 降至60V! (因此它可以满足 LM5022输入电压最大值60V )

    在本例中、有两个项目需要您的帮助、Thx

    1.您是否可以为  LM5022推荐 TI MOS?

    1.您是否可以推荐用于 LM5039的 TI MOS 和驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MOSFET、您需要访问 TI.com 的产品和 MOSFET 下、以便在准备好规格后进行选择。  

    LM5022和 LM5039都具有片上驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    谢谢!

    我想搜索 LM5039的初级侧和次级侧驱动器 IC。

    我发现  PMP10110 (具有 PFC 的通用交流输入至30Vmax@6A 铅酸电池充电器参考设计)使用 UCC27714D14 (驱动器 IC)

    您能否为   LM5039推荐初级侧和次级侧驱动器 IC? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以访问 TI.com、产品和驱动程序、查找最适合您的产品。

    一个可能的示例是 UCC27524系列。 但您需要访问 TI.com 以找到最符合您需求的产品。