This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:Off2act 和 act2off 序列(TinstX)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030800/tps65916-off2act-and-act2off-sequence-tinstx

器件型号:TPS65916

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 请您回答吗?
关于数据表 p36中的图5-3 (电源序列示例)、图中有 TinstX。 我认为这是针对每个电源轨之间的导通/关断时间。 如果是、它是否可以通过任何寄存器设置进行修改?
2.它还可以通过寄存器设置修改每个电源轨的打开/关闭序列(顺序)吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    正确的是、Tinstx 是电源开启或关闭之间的延迟。

    但是、电源序列的顺序和延迟在 OTP 内定义、并且不能由寄存器更改。 为了创建一个独特的电源序列、客户需要创建一个定制 OTP。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    我有以下问题。 您会回答这些问题吗?
    关于定制 OTP、它是否由 TI 创建? 还是客户可以创建它?
    2.如果客户可以创建自定义 OTP、如何创建它?
    3.如果 TI 创建了定制 OTP,则需要客户提供哪些类型的信息?
    4.创建定制 OTP 的时间火焰是什么? 需要多长时间?
    5.是否有办法在评估板上编写 OTP? 您是否会告诉您此处创建的寄存器设置和 OTP 写入过程、包括每个输出的电压设置?
    6. 除了电源序列的顺序和延迟之外,OTP 中定义了什么?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    客户可以定义定制 OTP、但 TI 会将其编程到器件上。 但是、此过程需要适当的业务案例。 一般过程如下:

    1. 客户定义 OTP
    2. TI 使用 OTP 创建和发送器件样片(4-5周)
    3. 客户测试 OTP 并可以确认 OTP 或更改 OTP、在这种情况下、我们将再次从步骤1开始
    4. OTP 确认后、它将开始 RTM 流程(3-6个月)

    在 OTP 中定义的主要内容是电源电平、电源序列、GPIO 设置和中断设置。

    请告诉我、您是否想进一步讨论针对此情况进行新的 OTP 旋转的可能性。

    谢谢、

    Daniel W