This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:没有合适的 ID 选择可用

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27531-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031753/gpcchem-no-suitable-id-selection-available

器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件: BQ27531-G1

大家好、

我的客户尝试了 GPCCHEM、但是反馈如下。


它是否显示没有合适的化学 ID、我们应将电池发送给 TI 以获取化学 ID?
我附加了 config.txt 和日志文件(roomtemp_rel_di_rel.csv)、以防万一。
e2e.ti.com/.../4061.config.txt

e2e.ti.com/.../2768.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    他们使用什么电池化学成分和电量监测计? 我建议他们先恢复充电/放电周期并记录文件。 请让他们特别注意电池化学的不同步骤。 根据所包含的日志、它们看起来可能没有完全放电、并且没有让电池足够长的时间放松。 我还注意到温度变化很大、范围介于21.95-25.25°C 之间。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica–San:

    感谢您的清晰解释。
    它是锂离子电池和 BQ27531-G1。
    我了解并将让我的客户再次尝试获取日志。

    此致、
    雅丽塔