This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:规格检查

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029597/tps25947-spec-check

器件型号:TPS25947

你(们)好

对于三组19V 电压 Oring 架构、客户将考虑使用 TPS25947X 而不是 LM73100。 可行吗?

TPS259472似乎有 OVP 限制、TPS259470更合适、对吧?

AUX OFF 和 PG 之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    对于 ORing,我们建议使用 TPS259470。

    TPS259470器件中提供了 AUX OFF 功能、用于电源多路复用。 TPS259472/74器件中提供了 PG、用于监控电源轨。 请阅读数据表 第8.3.10节辅助通道控制(AUXOFF)和 8.3.11电源正常指示(PG)、以了解详细信息。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您是否有任何进一步的查询? 我可以闭合线程吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    选择闭锁版本、没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我不理解你的问题。 您能再解释一下吗?

    此致

    Kunal Goel