This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601D 在5度时无法拉取 INT

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030306/bq25601d-bq25601d-can-not-pull-int-when-at-5-degree

器件型号:BQ25601D

尊敬的先生/女士

我的客户在大约5摄氏度的低温环境下测试了他们的产品、发现充电已满、无法触发 INT 引脚。 使用 EVM 和 VR 仿真时发现了相同的现象。
下面是客户的测试
1.客户给了我 BQ25601D 的电路图。 如有必要、请向我发送电子邮件、我会将其发送给您。 我的电子邮件: kami.huang@arrowasia.com


2.客户通过电线将电路图中的 CN102连接到蓄电池 NTC。


我移除了连接到电池的 NTC、并将其更改为可变电阻器 VR、以模拟 NTC 的温度变化。 分压电阻器的设置可用于复制外观、而无需实际进入环形熔炉。 发现可以对其进行仿真。

根据规格 VT2 (10°C)阈值67.2%~69% VREGN (3.33~3.4224V)、测得的 VR 电阻值为18.86K、BQ25601D 引脚11电压为3.396V、VREGN=4.96V

客户的外部输入条件是输入电压为5V、
输入来自 CN104 Micro USB 连接器。
电池充电电流16.5mA
寄存器设置、例如00~0B、如下图所示。

客户告知充电电流会变小、但不能触发 INT 和充电满寄存器。 客户有完整的测试报告、电路图和测试报告中有客户信息。 我将其放在 E2E 上并不方便。 如有必要、您可以将其交给我。 私人邮件或电子邮件、我将通过电子邮件发送给您。

是否有任何需要设置的寄存器? 是否有任何需要清除的寄存器标志?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在检查并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    您是否需要客户的测试报告和完整原理图。 我可以将中文表格翻译成英文、然后通过电子邮件发送给您。 我的电子邮件是 kami.huang@arrowasia.com

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低温(T1-T2)下、JEITA 建议将充电电流降低至充电电流的一半或更低。 因此、T1-T2 (COOL)的充电终止被禁用。

    9.4.5.3主机中断(INT)、REG09[7:0]/REG0A[6:5]必须全部清零、充电器器件在发生新的故障/状态变化时发送任何 INT。

    当 REG09=00和 REG0A[6:5]=00时、如果 normal=>COOL 或 normal=>WARM、将生成 INT 脉冲。 如果器件已经处于冷却状态或热状态,则如果为 COOL =>COLD 或 WARE=>HOT,则不会生成 INT 脉冲。

     谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复、您的回复对我的问题非常有帮助。
    我已经与客户讨论了他们的设计规格。
    是否可以在低温(T1-T2)下打开端接功能?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是内置的、无法在外部进行修改。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    明白。 我已经告诉过我的客户。 感谢你的善意帮助。

    此致、

    黄上