This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:器件模式 CDP 并通过 VBUS 上的5V 电压连接到主机 PC

Guru**** 1137350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031911/tps254900-q1-device-mode-cdp-and-connecting-to-host-pc-with-5v-on-vbus

器件型号:TPS254900-Q1

大家好、

如果 TPS254900-Q1处于 CDP 模式、并且由独立直流/直流转换器为 IN 引脚提供5V 电压、那么通过 USB 连接到主机 PC 会产生什么后果、主机 PC 也会在 VBUS 线上提供5V 电压? 通常、当 TPS254900-Q1处于客户端模式时会发生此设置、这会阻止两个5V 电源相互连接。 但在这种情况下、由于 TPS254900-Q1处于 CDP 模式、因此可以连接两个5V 电源。

请告诉我这会产生什么后果。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    在客户端模式下、从 IN 到 OUT 的内部电源开关处于关闭状态、因此 会产生重要的后果。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    在上面的问题中、器件处于 CDP 模式(充电下行端口模式):

    当器件处于 CDP 模式时会产生什么后果?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    对于 CDP 模式、器件端不应存在 VBUS、仅在客户端模式下允许。

    此致、

    Ansel