This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:Vout 查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031065/tps2121-vout-queries

器件型号:TPS2121

大家好、

你好

我们的客户对  TPS2121电源多路复用器有一些疑问。  

在 VOUT 放置一个电容器和电阻器的目的是什么? 这会降低输出电压吗?
2.如果我希望 VOUT 处的最高输入为 V1和 V2比较、是否应将 CP2拉至接地?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    输出电容的用途是避免输出电压下降。 小电容将使输出保持高电平。 但是、电容过大 可能会导致浪涌电流流经器件、从而导致输入电压明显下降。 不需要输出电阻器。  

    2.如果您希望 VOUT 为最高输入、则需要在 VCOMP 模式下运行。 所需的器件输入如下表9-3所示。 具体而言、CP2和 PRI 需要小于 VREF (典型值1.06V)。 这可以通过将 PR1和 CP2接地来实现。

    数据表的第9.3.8节更详细地讨论了此 VCOMP 模式、第10.5节显示了一个示例原理图:

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、随附的是客户原理图。 请帮您回顾一下。

    它们是否会因为500欧姆电阻而在 VOUT 处经历电流下降?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Elizabeth。 客户原理图如何?  它们是否会因为500欧姆电阻而在 VOUT 处经历电流下降?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    你好。

    我只想对这项调查采取后续行动。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    感谢您的耐心等待。 您不会在输出电压中遇到电流下降。 但是、您能否详细说明为什么在该系统中使用输出电阻器?  

    通常、我们的电源多路复用目的是确保在切换事件期间输出电压保持高电平、从而使负载能够看到持续电压。 如果您有一个与负载并联的放电电阻器、您将始终拥有放电路径。 由于现在100uF 的电容器必须为负载和电阻器馈电、因此该路径将使切换事件期间更难以维持输出电压。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Elizabeth。 客户现在已经移除了电阻器、它与他们的应用相匹配。

    此致、

    艺术