大家好、
你好
我们的客户对
谢谢、此致、
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Art:
输出电容的用途是避免输出电压下降。 小电容将使输出保持高电平。 但是、电容过大 可能会导致浪涌电流流经器件、从而导致输入电压明显下降。 不需要输出电阻器。
2.如果您希望 VOUT 为最高输入、则需要在 VCOMP 模式下运行。 所需的器件输入如下表9-3所示。 具体而言、CP2和 PRI 需要小于 VREF (典型值1.06V)。 这可以通过将 PR1和 CP2接地来实现。

数据表的第9.3.8节更详细地讨论了此 VCOMP 模式、第10.5节显示了一个示例原理图:


此致、
Elizabeth
尊敬的 Art:
感谢您的耐心等待。 您不会在输出电压中遇到电流下降。 但是、您能否详细说明为什么在该系统中使用输出电阻器?
通常、我们的电源多路复用目的是确保在切换事件期间输出电压保持高电平、从而使负载能够看到持续电压。 如果您有一个与负载并联的放电电阻器、您将始终拥有放电路径。 由于现在100uF 的电容器必须为负载和电阻器馈电、因此该路径将使切换事件期间更难以维持输出电压。
此致、
Elizabeth