This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070

Guru**** 2528790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031656/tps63070-tps63070

器件型号:TPS63070

 根据我的测试,TPS63070处于升压模式。  当输入电压< 2.7V 时、输出电压没有输出。 当输入电压大于2.7V 时、 输出电压=3.3V

数据表:输入电压:2.0V-16V

您可以为我检查电路图吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    您是否在启动时测试了 Vin=2.7V? 启动时 VIN 至少应为3V、启动后 VIN 可能会降至2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yichen

    根据您所说的条件进行测试没有问题。

    我们的设计要求在输入电压为2V 时将电压升压至3.3V。 您在这方面有什么建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    您需要确保启动时输入电压高于3V、否则不建议使用 TPS63070。 您需要哪些输入和输出条件? 电压范围似乎很低、我们可以选择低输入电压降压/升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此设计适用于激光测距仪。 电源采用1节或2节锂电池。 必须确保设备可以在第1或2节下工作。

    因此、我们需要 Vin=2V-6V。 VOUT=3.3V   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    我们没有更适合应用的器件。 对于系统而言、其他控制器或两级结构可能很复杂。 如果系统中有其他电源轨、客户可以先启用 TPS63070、然后将 Vin 连接到电池、这将增加主控制的复杂性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢