This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123EVM-BST:如何更改输出电压

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123EVM-BST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028886/lm5123evm-bst-how-to-change-output-voltage

器件型号:LM5123EVM-BST

大家好、团队、

我们希望使用 LM5123EVM-BST 将 Vo 设置为36V 或48V。

假设可以更改 RFBT 和 RFBB、但在更改 R24 = 21kOhm 和 R26 = 4.7 ~ 36kOhm 后、Vo 仅上升到30V (不带负载)。

我们在哪里配置输出电压设置?

最棒的

Masaru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaro-San、

    您是对的、这是正确的电阻器。 另请参阅数据表第8.3.7节。 并考虑8.3.4。

    根据您选择的值、最大输出电压为:

    21k /(21k + 4.7K)* 40 = 32.6V  

    因此、您可能必须进一步降低 R26。 但也要确保在启动时 R24 + R26 小于35k。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaro-San、

    您是否获得了所有必需的信息、以便我们可以关闭此主题。

    否则、请告诉我。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan、

    很抱歉耽误你的回答。
    问题已解决、因此让我关闭此主题。

    谢谢、
    Masaru Oinaga