This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:数据表和 EVM 用户指南中的文档差异

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029366/tps65253-documentation-discrepancies-in-datasheet-and-evm-user-s-guide

器件型号:TPS65253

我在这个论坛上看到了这个帖子、其中涵盖了我对 EVM 用户指南中引脚命名规则的一个问题。 是否有任何有关何时更新 EVM 文档的想法?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/508219/tps65253---evm-schematic-does-not-match-data-sheet?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65253#

其他项目:

2.电流限制计算似乎与数据表和 EVM 用户指南中的计算不完全匹配。 这两个公式有固定的差异、但我将以其中一个公式为例。 ILIM1 = 252/RLIM+0.6。 如果使用数据表中的59kΩ Ω 值、结果为4.87A、而不是5A。  

3.数据表第3页上的电容器 C5应该是10uF 而不是10nF。 请确认吗?

4."引脚229"页17应该是"引脚22"吗?

5.如果您修改了规范,请在第一页的“启用”功能下更正拼写错误。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio

    Ruby 将对此提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lenio

    更新用户指南后、我将向您提供反馈。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请记住解决其他问题。 我还有一个主题-我将在上一个帖子中继续对其进行编号:

    EVM 用户指南中引用的缓冲器 R3、R4、C10和 C12 未在原理图中进行图示、尽管布局中存在这些参数。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lenio

    记录良好。 感谢您的反馈。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认文档是否已修复以及何时修复? 您能否确认我们的观察结果是否正确、尤其是在组件值方面? 我的客户需要更新他的原理图、但它在处理冲突信息方面遇到困难。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    请帮助支持此功能?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lenio

    1.用户指南的原理图中有一些错误。 我正在寻找合适的解决方案。  

    2.我正在团队内部进行调整、以确认公式是否有错误或规格。

    3.是的,你是对的。 它应该是10uF。 我将纠正这种情况。

    4.是的,你是对的。 我将纠正这种情况。

    5.当然可以。 我将纠正这种情况。

    6.原理图是错误的。 我将纠正这种情况。

     更新 文档可能需要很长时间、可能需要2个月左右、因为我们应该 提交更改请求、让他人帮助审核并获得批准。 这一过程很复杂。 总之、一旦文档在线更新、我将向您提供反馈。 在此之前、如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lenio

    以下是适合您参考的原理图。

    e2e.ti.com/.../TPS65253_5F00_A_5F00_0p3.pdf

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 RLIM 公式的更新吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lenio

    该器件在十年前由另一个团队发布、我们未找到原始文件。 我已在线申请样片、并等待 EVM 验证规格。 我将在获得结果后向您提供反馈。

    BR

    Ruby