This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:累加容量值在32767mA 停止。 有时会跳转、但会继续累加

Guru**** 2540630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029558/bq35100-accumulatedcapacity-value-stops-at-32767ma-sometimes-jumps-but-continues-accumulating

器件型号:BQ35100

我们在现场安装了数百个配备 BQ35100电量监测计的器件。

我们的美国客户报告了在某些设备上出现的一个奇怪问题:

  • 我们的器件由4节锂原电池供电(使用理想二极管 OR'ing)  
  • 我们将最大容量设置为56000 (mAh)
  •  空闲时、该器件消耗~9mA 电流、访问4G 网络时消耗高达400mA 电流
  • 客户每隔几小时轮询一次设备的电池状态(以更新其仪表板)
  • 少数设备停止报告正确的已用容量;  
    • 电池状态:
    • 电容 (mAh):52000.00
    • 多边环境协定(五) : 3.56
    • 测量值(mA):-33
    • 已用(mAh):-32767.00
    • REM (mAh):19233.00
    • REM (%) :36"  
  • 我尝试通过将容量设置为32800mAh 来在我们的测试系统上重现此问题、并等待查看电量监测计在达到32767mAh 时是否停止。 但它没有。

一年前、我看到其他客户也报告了这个问题、但看到 TI 认为这个问题已经解决、但我没有找到报告的解决方案。

另一个相关问题是,使用的能力将突然"下降",然后继续报告。 这生成了锯齿使用图。

这似乎是 BQ35100的一个"罕见"问题、未得到广泛观察。

由于累加器的 Capacity 寄存器为 R/O、当发现问题时、我们无法纠正它。

是否有针对该问题的推荐解决方法?

提前感谢、

Steven Sparrow / CTO

全球传感解决方案有限公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    您是否有正在发生的事件的日志文件或数据。

    您是否知道在"跳转"之前是否确实更新了启用闪存。

    听起来监测计在关闭之前未正确存储新的累积容量、导致监测计引导至之前的值。 如果您有一个日志、我们可以查看跳转是否与之前相同的值发生。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    至于电量计值跳跃、我99%确定是由器件重置而不有序地停止电量计引起的。 我根据系统日志检查了时间轴以与客户确认这一点、我们添加了更积极的逻辑来陷阱重置和关闭 BQ35100。

    更紧迫的问题是使用的容量计数在32767000ua 停止。 我包含的第二个附件显示了该图。

    美国客户在他们的少数设备上报告了这一点、我们的当地客户必须将"新"电池容量设置为低于32767mAH 的值、以缓解该问题。 当电池读数接近零时、发出另一个"新电池"命令以获取剩余的26000mH 用量。 这非常令人沮丧。

    此致、

    Steven Sparrow / CTO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    TRM 不正确...我将研究如何纠正此问题。

    其容量限制为32 AHr。 以解释限制。 bq35100仍然使用我们的特殊累加寄存器来跟踪累积。 如果不进行缩放、它将具有一个跟踪 MAHR 的16位有符号整数。 它使用32个"十六进制"位来跟踪亚 mAh 计数。 我们遇到了使用32位浮点的问题、该浮点只有24位分辨率。  

    TI.com 上的产品页面将正确的32AH 作为电池组最大容量。  

    一种解决方案是调节电流、使器件以最快的速度进行1/2计数。 您会失去分辨率、但可能会增大覆盖范围。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、  

    不是我希望得到的答案、但至少它解释了这个问题。

    我将尝试了解如何处理您提到的1/2缩放比例;不确定如何进行这种处理。

    Steven Sparrow/CTO