This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:负载电容

Guru**** 1648750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051, TPS2051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031224/tps2051b-load-capacitance

器件型号:TPS2051B
主题中讨论的其他器件:TPS2051

你好

我在随附的文件中看到了 TPS2051 TI 文档表23图-39中有关不同负载电容下的浪涌电流的信息。  

您能告诉我电容的最大规格是多少? 如果超过、是否会导致过流情况/过热关断?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    对于集线器应用、它需要不低于120uF 的电容。

    对于其他人、这取决于客户的应用。

    如果太大、电源开关可能会非常快速地响应并关闭、然后重新启动。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziv San、非常感谢您的快速回复。

    请告诉我您的意思是"集线器应用"。

    我将 TPS2051B 用于一个端口 USB 电源开关。 这是"集线器应用"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只使用 USB 连接应用设备,我认为它不是集线器应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 BTW、甚至集线器应用中是否有任何最大电容规格?

    如果 TI 记录了此类规范、请与我共享 Web 链接。

    此外、如果电容过大、电源开关如何快速响应并关断然后重新启动? 是通过电流检测还是通过热检测到的 OC?

    请解释更多详细信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看第179页的 USB2.0规范。

    在启动时、它需要为电容器充电。 使用较大的电容器时、充电电流更大。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziv-San、非常感谢。 我了解 TPS2051符合 USB 2.0标准。

    您是否会在我之前的邮件中回答另一个问题? "此外、如果电容过大、电源开关如何快速响应并关闭然后重新启动? 是通过电流检测还是通过热检测到?"

    我对许多问题感到抱歉、但感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,令人困惑的高知。

    实际上、当插入大电容(如硬盘)时、电源开关需要使用高瞬态电流为电容充电。 电源开关将限制电流。 但是、由于瞬态电流过高、电流限制环路会快速响应、并关闭栅极、然后重新启动电源开关。

    但对于输出电容器默认值、我检查 USB2.0规格、但找不到电容器限制。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziv-San、再次感谢您的支持。

    我可以理解您的意见、但正如我看到随附的 TI 规格浪涌电流图、无论电容值如何、上升时间都是相同的、TPS2051的峰值电流强制电流限制为1A。 我很困惑。

    如果外壳电容太大至0.1f、会发生什么情况? 峰值电流是否高于1A? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高知、

    正如我之前提到的、浪涌电流是在电容先连接、然后上电时发生的。 但另一种情况是、当电源打开、然后连接大电容(如硬盘)时、电流限制值将超过。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San。

    我想知道浪涌电流限制。 请告诉我0.1f 负载电容的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    请 联系 负责贵公司的 FAE。 并将请求发送给 BU。

    谢谢。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziv-San、感谢您的支持。 我将就此与 FAE 联系。