This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:TPS566231PRQFR

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62865, TPS566231, TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031797/tps566231-tps566231prqfr

器件型号:TPS566231
主题中讨论的其他器件: TPSM82823TPS62865

您好!  

我们在定制板上使用 TPS566231以高达4.5A 的电流生成5V 电压。 此5.0V 降压转换器为其他直流/直流转换器提供馈电、并采用 TPS62865和 TPSM82823来生成更多电压。

查看数据表中的表8-2、我看到推荐的最大 Cout 为220uF、这是我们可以用于5.0V 客户的最大值吗、包括 TPS62865和 TPSM82823上的电容器?

TPS62865和 TPSM82823的最大 Cout 是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    566321中建议的电容值包括总输出值。

    对于62865、82823、请创建单独的主题以与相应的团队进行检查

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的设计包括 FPGA、FPGA ~ 400uF 的去耦要求。

    使用566321降压转换器时、您是否发现任何问题? 如果是、您可以建议备用降压转换器支持 Cout >400uF、电流为3-4A、输入电压范围为4.5V 至18V

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的选择? 并共享电容 ESR 值? 有些转换器应该接近566231、有些则远离它、对吧? 我将尝试进行仿真以检查它。

    元昌