This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:UA78L05AI 规格问题和参数定义问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030830/ua78l-ua78l05ai-spec-question-and-parameter-definition-questions

器件型号:UA78L

大家好、  

我的客户 现在正在考虑使用 UA78L05AI。 他有以下问题。 请提供帮助。 谢谢。

 输入电压的绝对最大额定值是多少? 是30V 吗?

2. 建议 的输入电压工作条件是什么? 它是否介于7V~20V 之间?

以下参数是什么意思?

输出电压调节:这是否意味着与所需值之间的电压偏差? 例如、如果此参数为60mV、输出为5V、实际值可能为5V±60mV?  

输出噪声电压:这意味着什么,这会影响什么?

压降电压:这是否意味着使用此 LDO 所需的 Vin 和 Vout 之间的最小电压? 例如、在这种情况下、输入电压必须比输出电压大1.7V?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    1) 30V

    2) 7V-20V

    3)输出电压调节:输出电压调节是指电压可能偏离理想值的程度。 因此、是的、您可以将 其视为电流限制下的±15mV。

    输出噪声电压:输出噪声电压是积分后以 Vrms 表示的频谱噪声密度。 因此、在本部件案例中、在25C 下测量了10Hz 至100kHz 频率范围内的噪声值、42uVrms 是该噪声的积分值。 这意味着这些频率出现在 LDO 的输出电压上、其刻度为42uVrms。 至于其影响、则视系统级用例而论。 它只是器件 VOUT 引脚上出现的噪声的表示。 噪声的总值非常小、但如果系统的用例对这些频率非常敏感、则可能需要通过 Cout 阻抗匹配在相关频率处增加阻尼。  它们很可能不需要这样做、因为 LDO 最强的特性之一是非常干净的输出。

    压降电压:压降电压是指器件处于压降运行状态时从 Vin 到 Vout 的电压、而不是标准运行。 这意味着该器件未调节标准输出电压、且 Vout = Vin - 1.7V。  为了使该器件能够安全地使用5V 输出电压、我们建议输入电压最小值为7V、这就是我们在建议的工作条件下列出7V-20V 的原因。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您的详细解释!  

    客户希望了解 UA78L05AI 的功率耗散(绝对最大值 额定值)、  

    您能告诉我们我们可以获得多少钱 或如何获得?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    第一部分是最大原始功耗、即最大电流和最大 Vin。 因此(20V-5V)*0.1A = 1.5W 的功率耗散。 但是、他们 需要考虑的一件事是他们要应用的电路板的热性能。 使用 SOIC 封装在1.5W 的功耗下、结至环境温度上升至高于环境温度172.5C。 使用 SOT-89封装时、高于环境温度的上升值将为82.05C。 因此、如果在热管理中不采取适当的预防措施、则存在在最大功率耗散和稳态下运行的问题。

    这里链接了一个很好的资源、可帮助他们了解提高电路板热性能的方法。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    我了解 UA78L 可处理的实际功耗取决于电路板布局。  

    客户正在使用 UA78L05AILPR、因此采用 TO-92封装、绝对最大值为 额定值为150C。  

    我们可以说 绝对最大值 如果 Ta=25C、根据以下计算得出的额定功率耗散为0.87W?

    TJ (150C)=Ta (25C)+Rth-ja (143.6C/W)* PD

    PD = 0.87W

    或者 、对于 UA78L05AILPR、我们是否有如下所示的图表?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    是的、您的数学计算是正确的、但我会使用125C、因为它们在稳态下不应在150C 下运行、这只是器件在过热情况下不会发生永久性损坏的最大绝对值。 绝对最大功率耗散通常不是问题、更重要的是线路和负载瞬态会导致过压。 如果他们要求绝对最大 PD、那么0.87W 就是该值、但我们建议客户操作的最高温度为125C。 因此、最大功率耗散将计算为 PD = 0.696W。 我们没有这样的图表、因为它只是一个线性函数、它会根据每个封装进行调整。

    但是、该最大功率仅适用于 JEDEC 标准电路板。 使用电路板设计应用手册来提高热性能可以并且将会降低器件的热阻、从而使允许的总功耗上升。

    此致、

    John