This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881布局问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030478/tps23881-questions-of-tps23881-layout

器件型号:TPS23881

尊敬的团队:

TSP23881布局中的15mil 行距或5mil 行距是否有任何影响?

我们是否可以使用5密耳的线间距?

或者您有任何疑虑吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的提问。  

    我们的 TPS23881 PSE 专家本周已不在办公室、但将于8月30日返职、他可以提供建议。 他将在下周尽快对此主题做出回复。 感谢您的理解。

     

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colteaux、

    感谢您的支持!

    我正在等待我们的专家反馈。

    非常感谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy、对于我已经完成的参考设计和 EVM、我遵循的经验法则是、PCB 通常为20V/mil。 因此、我将仔细检查这些线路上的最大最坏情况电压、并使用上述比率计算间隔。 谢谢!