This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:在下电上电时过冲

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026054/tps23756-overshoot-while-power-cycle

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23734

在我们的设计中、我们使用 TPS23756和反激式拓扑来实现 DC12V 至 DC5V。
我们观察到、如果我们移除 DC12、然后立即重新连接 DC12、则+5V 过冲最高可达5.7V
我们认为这是因为 C383没有完全放电、软启动电路也不起作用。
在这种情况下、是否有任何方法可以防止过冲?

▲+5V 过冲、同时 DC12   立即重新连接

此致、

cf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 您的原因可能是正确的。 您能否尝试增大软启动电容器以查看这是否会影响电路?

    我需要查看完整的原理图以提供进一步的评论。

    此外、TPS23734。 此部件的新版本具有两个可解决此问题的新功能。 首先是软停止、它将快速耗尽输出电容。 第二个是软启动、它与次级侧的软启动电路协同工作、以实现安全有效的开启。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Michael:

    增加 软启动电容器不会修复过冲 现象、

    我添加  了一个与 软启动电容器并联的30KΩ Ω 电阻器来对电容器放电、看起来不错。  

    我的解决方案是否有任何问题?

    此致、  

    cf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、CF、  

    否、这是完全可以接受的。 当然、它会降低效率、但会更快地耗尽电容器、从而避免发生过冲。 同样、我们的新器件 TPS23734具有称为软停止的功能、可消除这种现象。 对于任何新项目、请考虑使用此器件。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师