This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SYS 引脚电压问题

Guru**** 2547760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031334/bq25798-sys-pin-voltage-problem

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS61022

大家好、

我的客户遇到了问题、但我不做正在发生的事情。

我想和团队讨论一下。

BQ25798的 SYS 引脚连接到升压转换器 的 TPS61022输入。

如果我从电池到 sys 引脚供电、则系统引脚电压如下图所示、无法达到稳定状态。

我的客户进行一些测试。

1) 移除升压转换器、并从电池向 sys 引脚供电、系统电压可达到3.8V (稳定状态)。

2)  拆下升压转换器、并在 sys 引脚(负载)处添加电阻器、并将电池电源连接到 sys 引脚、系统电压可达到3.8V (稳定状态)。

3) 继续连接升压转换  器、但首先从 VBUS 引脚供电、然后从电池供电系统电压可达到3.8V (稳定状态)。

4) 测试升压转换器、升压转换器可以正常工作。

团队能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果他们短接了运输 FET、他们是否有相同的问题?  我怀疑 VBAT_UVLOZ (使用 shipFET 时最大为3.55V)正在触发、因为升压转换器正在从电池中拉出如此大的电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是说电压降达到3.55V、船用 FET 关闭了吗?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    下降阈值低于3.55V、但大电流消耗可能会使电池电压低于该值。  简单的检查方法是短接运输 FET、并有一个接头来完成此操作。  升压转换器通常在启动时将电流上拉至其电流限值。  TPS61022是一款8A 升压转换器。  它是否具有软启动功能?  如果不是、您可以添加外部电路来提供软启动吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的、我将尝试这样做、谢谢。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请忽略我的最后一个回复。 这是为了另一个岗位。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的客户做了测试、他短接了船用 FET、但仍然有同样的问题、您还有其他建议吗?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您是否可以尝试禁用升压转换器以查看其启动负载是否是问题?  否则、我需要查看 VBUS、IBUS、VSYS、ISYS 波形。

    此致、

    Jeff