This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610:ACFET 无法导通

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031742/bq24610-bq24610-acfet-can-not-turn-on

器件型号:BQ24610

你(们)好  

此客户设计具有5串21V 充电电路、适配器电压24V、充电电流2A、预充电电流0.2A、适配器电流3A。

问题如下:适配器未插入、电池电源正常、电池电压为17.8V。

插入适配器电源、仍使用17.8V 电池电源。 测量 VREF=3.3V、VCC=23.6V、VCE =3.3V、Vregn =6V、STAT1和 STAT2电压都大约为5V。 但是、ACDRV 的电压始终接近 VCC 的电压、从而导致 ACFET 无法导通。

如何解决此问题?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    客户将电池电压编程为16.8V。如果您插入17.8V 电池、则不会充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的回复。

    未插入适配器时、电池电源正常、电池电压为17.8V。

    插入适配器24V/3A、电池无法充电。 ACFET 未打开。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如前所述、如果您的电池电压为17.8V、且编程的稳压电压为16.8V、则不会充电、因为您的电压高于稳压电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。