This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:禁用热敏电阻感测

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031946/bq24104-disable-thermistor-sensing

器件型号:BQ24104

大家好、

我打算使用 BQ24104为锂离子电池组充电、但我正在供源的电池组没有热敏电阻输出。 电池组内的内部电池管理电路确实具有温度安全关断功能、因此出于安全考虑、我不会过于担心、但对于此充电应用、我无法使用 TS 引脚来监测温度。

为了使它完全不会中断充电、我应该将什么电阻值放置在 TS 引脚上?  

我正在使用12V 电源以2A 电流为8.4V 电池充电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 TS 引脚放置在 VLTF 和 VHTF 之间、请禁用它。 换句话说、将 TS 引脚设置在 Vo (VTSB)的73.5%和34.4%之间。  VO (VTSB)的标称电压为3.15V、这意味着将 TS 引脚置于2.32V 和1.08V 之间。在 TS 引脚上放置两个10k 欧姆电阻器和分压器即可实现这一目的! 这会将百分比设置为50%。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。