This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:是否可以在没有 MCU 的情况下清除警报信号?

Guru**** 2556360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031945/bq76942-can-the-alert-signal-be-cleared-without-a-mcu

器件型号:BQ76942

大家好、

我在新设计中使用的是 BQ7694204、主要用于工作。  该设计不使用 MCU。  我们需要芯片自行运行。  

是否有任何方法在没有 MCU 的情况下使用警报信号来清除标志?  我们基本上需要使用警报输出来打开错误 LED、当条件被清除时、指示灯应该会熄灭。  例如、如果 FET 温度过高、放电 FET 将关断、警报 LED 应亮起、让终端用户知道出现了问题。

我是否不幸运地尝试使用 ALERT 引脚?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    由于事件被锁存、ALERT 引脚将需要一个 MCU 来清除警报状态寄存器。 您可以考虑使用 DCHG 和 DDSG 引脚-您可以将这些引脚组合在一起以确定 LED 的状态。 不过、CHG FET 配置为在睡眠模式下默认关闭、以节省少量功耗(请参阅 TRM 中的 SLEEPCHG 位说明)。 因此、在本例中、您需要禁用 SLEEPCHG 位。

    此致、

    Matt