This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:功率限制禁用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031676/tps2490-power-limit-disable

器件型号:TPS2490

您好、支持团队、

我的客户询问 TPS2490功率限制行为、您能提供支持吗?

*数据表显示"如果未使用恒定功率限制、PROG 应通过47 kΩ 电阻器连接到 VREF。"。 当 PROG 上拉至 VREF 时、 即功率限制被禁用、电流限制是否起作用? 还是没有保护工作、如果 PROG 拉高?

*用户是否可以设置动态启用/禁用功率限制? 例如、在功率限制启动后、用户是否可以禁用功率限制?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    感谢您与我们联系。 我们今天不在办公室、明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek-San、

    感谢您在假日期间的回复。 请立即支持这些问题。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    请按您的查询顺序查看回答。

    1) 1)电流限制将起作用。

    2) 2)它可以使用以下电路实现。

    但是、我们过去没有使用硬件验证此电路的功能。  因此、请要求客户 在最终确定此电路之前在硬件中对其进行测试。 请注意、TPS2490的 PG 引脚不具有打开或关闭信号 MOSFET 的栅极驱动能力。 因此、将需要一个具有反相输出的附加驱动器。