This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:NRND 计划

Guru**** 2813955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025259/bq24253-nrnd-plans

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ25619E

你(们)好 我的客户正在寻找想要 BQ25619E 的替代产品、并希望了解 BQ24253的状态以及是否有任何对 器件进行 NRND 的计划。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanessa、

    没有计划对 BQ24253进行 NRND。  请记住、D+/D-检测会在启动时锁定输入电流限制、并且在不切换 EN1和 EN2线的情况下无法更改输入电流限制。  电流量。 如果 D+/D-检测到 USB BC1.2 SDP、则充电器将输入电流限制锁定为100mA。  是否有足够的电流为系统处理器供电、直至其 GPIO 能够切换 EN1和 EN2以增加输入电流限制?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。  我将信息传递给客户。 感谢你的帮助