This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:能否向器件的 SD (关断)引脚添加一个电容器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031529/lm3478-can-a-capacitor-be-added-to-the-sd-shut-down-pin-of-the-device

器件型号:LM3478

它可能关注的对象、

我们希望阻止 LM3478在电路板上电时上电。 我们是否可以如所附图片中所示为 SD 引脚添加一个电容 、以延迟 LM3478的导通时间? 然后、这会影响电容器充电后器件的频率设置吗?  我们的 FA 电阻器为35.3K 欧姆。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您希望延迟器件启动、对吧? 您是否能够使用数字信号将引脚拉高而不是使用电容器?

    此致、
    Brigitte