This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:请告诉我如何实际测量电压环路和电流环路特性。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031438/ucc28070a-please-tell-me-how-to-actually-measure-the-voltage-loop-and-current-loop-characteristics

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

在使用 UCC28070A 的交错 PFC 中、
请告诉我如何实际测量电压环路
和电流环路特性。

以下材料包括理论电压环路增益图
和电流环路增益。

UCC28070 300W 交错 PFC 前置稳压器设计审查
SLUA479B–2008年8月–2010年7月修订

图4. 理论电压环路增益(TvdB (f))
图5. 理论电压环路相位(qv (f))
图6. 电流环路增益(TDB (f))
图7. 电流环路相位(QC (f))

使用网络分析器、
测量电压环路特性和电流环路特性、
我想检查和调整环路补偿。

请告诉我具体的测量方法。

如何设置 PFC 电源、
应在何处应用信号以及应在何处测量信号?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,您好

    图4-7是根据 UCC28070A 计算器计算得出的、您可以参阅该计算器的以下链接。

    https://www.ti.com/product/UCC28070A

    它位于设计和工具中、您可以参考 Excel 或 Mathcad 版本。

    对于电压环路测试、注入信号应位于 RA2、您可以断开 RA2并在此处注入网络分析器。

    对于电流环路测试、您应该在 RFB 或 RFA 环路上注入信号。 请参阅下面的红色周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    非常感谢您的准确建议。
    我们目前正在设计用于评估的原型。
    完成后、我将实际测量环路特性。
    非常感谢。